80459-641-01, Rev. 09

Unión al lado izquierdo de un gabinete tipo 3R de un CCM existente

Desmontaje del deflector de extremo

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Retire el deflector final (consulte Desmontaje del deflector de extremo) de la sección más a la derecha del CCM existente y el deflector final, si se incluye, de la sección más a la izquierda del CCM que se está agregando. Deseche ambos deflectores de los extremos. Conserve los herrajes para instalar las piezas nuevas.

  3. Retire la placa posterior de la sección que se encuentra más a la izquierda en el CCM existente y también de la sección que se encuentra más a la derecha del CCM que se está agregando. Conserve las placas posteriores y los herrajes de montaje para usarlos durante su re-instalación.

  4. Retire la placa de extremo (consulte Desmontaje del deflector de extremo) de la sección que se encuentra más a la izquierda en el CCM existente y la placa de extremo, si viene equipado con ella, de la sección que se encuentra más a la derecha del CCM que se está agregando. Deseche ambas placas de los extremos. Conserve los herrajes para instalar las piezas nuevas.

  5. Retire la barrera de aislamiento (consulte la figura Desmontaje de la barrera aislante) de la sección que se encuentra más a la izquierda del CCM existente extrayendo los remaches que sujetan la barrera en su lugar. Repita este procedimiento para la barrera, si se suministró, en la sección más a la derecha del CCM que se está agregando. Deseche ambas barreras.

    NOTA: Asegúrese de que no caigan pedazos de remache en el CCM.

    Desmontaje de la barrera aislante

  6. Instale el soporte del deflector (consulte Instalación del soporte del deflector) en la sección que se encuentra más a la derecha del CCM que se está agregando utilizando dos tornillos de cabeza Phillips de 8- 2, incluidos en el kit. Utilice los mismos agujeros donde retiró los remaches para montar el soporte del deflector. Asegúrese de alinear los agujeros superiores del soporte con los agujeros de la placa superior del gabinete.

    Instalación del soporte del deflector

  7. Coloque un soporte de empalme izquierdo (consulte Instalación del soporte del deflector), de 2286 mm (90 pulg) de largo, al canal de la esquina frontal de la sección más a la derecha del CCM que se está agregando usando seis tornillos de 1/4–20 incluidos en el kit. Asegúrese de que la brida corta esté a ras con la parte delantera del canal angular y que los orificios del soporte estén alineados con los orificios del canal de esquina.

  8. Instale un soporte de empalme izquierdo (consulte Instalación del soporte del deflector), de 2286 mm (90 pulg) de largo, en el canal de la esquina trasera de la sección más a la derecha del CCM que se está agregando usando seis tornillos de 1/4–20 incluidos en el kit. Asegúrese de que la brida corta esté a ras con la parte trasera del canal de esquina y que los orificios del soporte estén alineados con los orificios del canal angular.

  9. Coloque un soporte de empalme derecho (consulte Instalación del soporte del deflector), de 2388 mm (94 pulg) de largo, al soporte de empalme izquierdo instalado en el paso 7 usando seis tornillos de cabeza plana Phillips de 10–32 incluidos en el kit. Asegúrese de que la brida corta esté detrás de la brida del soporte de empalme izquierdo. El soporte de empalme derecho se extenderá por debajo del soporte de empalme izquierdo aproximadamente 25 mm (1 pulg) cuando está correctamente instalado.

  10. Instale un soporte de empalme derecho (consulte Instalación del soporte del deflector), 2388 mm de (94 pulg) de largo, en el soporte de empalme izquierdo instalado en el paso 8 con seis tornillos de cabeza plana Phillips de 10–32 incluidos en el kit. Asegúrese de que la brida corta esté delante de la brida del soporte de empalme izquierdo. El soporte de empalme derecho se extenderá por debajo del soporte de empalme izquierdo aproximadamente 25 mm (1 pulg) cuando está correctamente instalado.

  11. Coloque las estructuras que se van a empalmar. Todos los frentes deberán estar a ras para garantizar la alineación correcta de todos los componentes.

  12. Empalme las secciones utilizando las instrucciones del Boletín de instrucciones del modelo 5 (8998IM9101R5/92) si se une a un CCM modelo 5, o las instrucciones en Juntas de empalme para gabinetes con juntas tipo 1, resistentes a rociadores tipo 1, y tipo 12 de este boletín de instrucciones si se une a un CCM modelo 6.

    NOTA: Al empalmar las barras horizontales entre las secciones del CCM nuevo y existente, retire las barras de empalme en la sección que se encuentra más a la izquierda del CCM existente. Deseche las barras de empalme. Instale el ensamble de empalme para barras horizontales, incluido con este accesorio, siguiendo las instrucciones que comienzan en Empalme de las barras de alimentación para gabinetes tipo 1 y tipo 12 de este boletín. Utilice los seis tornillos de cabeza hexagonal de 1/4–20 restantes proporcionados en el kit para empalmar los canales de esquina del CCM existente con los soportes de empalme derechos instalados en los pasos 9 y 10.

    Volver a colocar las placas traseras

    Anterior

  13. Con los tornillos de cabeza hexagonal de 10–32 que retiró en el paso 3, vuelva a colocar la placa trasera (consulte Volver a colocar las placas traseras) en la sección más a la derecha del nuevo CCM. Instale el soporte trasero (consulte Instalación del soporte del deflector) debajo de la placa trasera usando los orificios del lado izquierdo del soporte trasero. Asegúrese de que la muesca en la parte superior del soporte posterior esté orientada hacia la sección nueva del CCM.

  14. Utilizando los tornillos de 10– 32 que retiró en el paso 3, vuelva a instalar la placa posterior (consulte Volver a colocar las placas traseras) en la sección derecha.

  15. Instale el deflector de empalme (consulte Instalación del soporte del deflector) en la sección que se encuentra más a la derecha del CCM que se está agregando. Utilice los cinco tornillos de 1/4-20 incluidos en el kit. Asegúrese de que las bridas de ambas placas superiores estén cubiertas.

  16. Instale cinco de los tornillos de 1/4–20 que retiró en el paso 2 pasando por el deflector de empalme y por la placa superior de la sección que se encuentra más a la izquierda del CCM existente.

  17. Utilizando los seis tornillos de 10-32 incluidos con este accesorio, sujete el canal vertical frontal derecho del nuevo gabinete tipo 3R al canal vertical izquierdo frontal del gabinete tipo 3R existente.

    NOTA: Instale los tornillos por los agujeros de paso en el canal vertical frontal izquierdo del CCM existente y páselos por el canal vertical frontal derecho del CCM nuevo.
  18. Vuelva a colocar las cubiertas y barreras antes de energizar el equipo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?