80459-641-01, Rev. 09

Información de pedido

NOTA: Los CCM con contención de arco únicamente deben ampliarse o añadirse a unidades / secciones con contención de arco para mantener la clasificación de contención al arco. Las unidades y secciones con contención de arco tienen etiquetas especiales que las identifican como AR (con clasificación de contención de arco), por lo general en los lugares que se muestran en la figura Ubicaciones típicas de las etiquetas de clasificación de contención de arco en las secciones y unidades. El cliente debe proporcionar el número de pedido de fábrica del CCM con contención de arco anterior cuando solicite equipos de CCM con contención de arco adicionales a la fábrica.
NOTA: Los espacios preparados o los espacios no utilizados en los CCM con contención de arco deben llenarse con unidades vacías con contención de arco. Las unidades vacías con contención de arco pueden pedirse para su uso al reorganizar unidades en un CCM con contención de arco.

Ubicaciones típicas de las etiquetas de clasificación de contención de arco en las secciones y unidades

Al solicitar equipo adicional para el CCM, incluya la siguiente información:

  • Tipo de equipo

  • Tensión de alimentación, frecuencia, tipo de sistema

  • Tipo de gabinete

  • Acabado del gabinete

  • Frecuencia y tensión de los circuitos de control

  • Componentes opcionales del circuito de control (transformadores de control, botones pulsadores, luces piloto, interruptores selectores, etc.) requeridos

  • Funciones especiales

  • El número de pedido de fábrica del CCM original (el número está estampado en la placa de identificación de la estructura en la puerta del conducto del canal de cables vertical; la etiqueta de la unidad dentro de cada unidad de control también contiene el número de pedido de fábrica)

Al solicitar nuevas secciones verticales, también incluya la siguiente información:

  • Capacidad, material y revestimiento de las barras horizontales y verticales

  • Refuerzo de las barras (o corriente de falla disponible)

  • Tipo y dimensiones del gabinete

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?