80459-641-01, Rev. 09

Requisitos del dispositivo de protección contra sobrecorriente (DPCS) del lado de la fuente para CCM con clasificación de arco de 100 milisegundos

El DPCS externo a un lado de la fuente del CCM debe cumplir con los siguientes criterios:

  1. La corriente nominal del DPCS del lado de la fuente debe ser igual o menor que valor nominal del dispositivo principal y de las barras principales del CCM.

  2. La tensión nominal del DPCS del lado de la fuente debe ser igual o mayor que la tensión nominal del CCM. La tensión máxima es 600 V.

  3. El valor nominal de interrupción del DPCS del lado de la fuente debe ser igual o mayor que la corriente de cortocircuito disponible. La corriente máxima de cortocircuito disponible es de 65 000 A.

  4. El ajuste de disparo instantáneo (si está disponible) del DPCS del lado de la fuente no debe estar en la posición OFF (desactivado) y debe estar ajustado en disparo en un valor igual o inferior a 35 000 A.

  5. El ajuste de disparo de tiempo corto (si está disponible) del DPCS del lado de la fuente debe ser ajustado en la posición OFF (desactivado); no se permite retardo intencional.

  6. Interruptores automáticos aprobados que pueden utilizarse como el DPCS del lado de la fuente:

    • Interruptores automáticos PowerPact™ marco B de 15-125 A, fabricados por Schneider Electric

    • Interruptores automáticos PowerPact™ marco H de 15-150 A, fabricados por Schneider Electric

    • Interruptores automáticos PowerPact™ marco J de 175-250 A, fabricados por Schneider Electric

    • Interruptores automáticos PowerPact™ marco L de 300-600 A, equipados con unidades de disparo Micrologic, fabricados por Schneider Electric

    • Interruptores automáticos PowerPact™ marco PJ o PL de 700-1200 A, equipados con unidades de disparo MicroLogic, fabricados por Schneider Electric

    • Interruptores automáticos PowerPact™ marco R de 1200-2500 A, equipados con unidades de disparo Micrologic, fabricados por Schneider Electric

    • Interruptores automáticos Masterpact™ NT y MTZ1 de 800-1200 A equipados con unidades de disparo Micrologic, fabricados por Schneider Electric

    • Interruptores automáticos Masterpact™ marco NW y MTZ2 de 1600-2500 A, equipados con unidades de disparo MicroLogic, fabricados por Schneider Electric

  7. Fusibles aprobados que pueden usarse como el DPCS ascendente:

    • 15–600 A, aprobados por UL, clase RK1 de cualquier fabricante

    • 15–600  A, aprobados por UL, clase RK5 de cualquier fabricante

    • 15–600 A, aprobados por UL, clase J de cualquier fabricante

    • 700–2500 A, aprobados por UL, clase L de cualquier fabricante

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?