Requisitos de espacio
Instale los CCM en un área con un espacio libre mínimo de 0,9 mm (3 pies) al frente de una construcción “frontal en el tablero”. Se necesitan 0,9 m (3 pies) adicionales detrás de una construcción “espalda con espalda”. Este espacio libre proporciona el espacio adecuado para desmontar e instalar las unidades. (Es posible que se requiera más espacio para algunas aplicaciones; consulte los códigos de instalación locales y nacionales correspondientes). Deje al menos 13 mm (0,5 pul) de espacio entre la parte posterior de la parte frontal de los CCM y la pared. En el caso de lugares húmedos, deje al menos 152 mm (6 pulg).
Al seleccionar una ubicación para la instalación de un CCM, considere cuidadosamente su acceso, espacio libre en la parte superior y futuras expansiones. Al considerar estos factores se eliminarán muchas dificultades durante ésta y futuras instalaciones del CCM.
![]() |
---|
Peligro de quemaduras por GASES CALIENTES
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
El área sombreada (Área libre de obstrucciones requerida) sobre el CCM clasificado para contención de arco debe estar libre de obstrucciones.