80459-641-01, Rev. 09

Soportes existentes: CCM de 381 mm (15 pulgadas) de profundidad solamente

Si el CCM tiene 381 mm (15 pulg) de profundidad, utilice una broca para taladro de 3 mm (1/8 pulg) para quitar los remaches que sostienen en su lugar los soportes derecho e izquierdo de las barreras de las barras horizontales (consulte Retire los soportes existentes en los CCM de 381 mm (15 pulg) de profundidad). Deseche los soportes después de haberlos retirado.

NOTA: Deseche todos los soportes de reacondicionamiento si el soporte “B” de la barrera de las barras existente (consulte Retire los soportes existentes en los CCM de 381 mm (15 pulg) de profundidad) está presente en el CCM de 381 mm (15 pulg) de profundidad. Todos los agujeros ya han sido preperforados para montar directamente la barrera de las barras horizontales.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arqueo
  • Al perforar agujeros aumenta la posibilidad de que queden partículas sueltas dentro del CCM.
  • Asegúrese de que no queden partículas sueltas en el compartimiento antes de energizar el equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Retire los soportes existentes en los CCM de 381 mm (15 pulg) de profundidad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?