80459-641-01, Rev. 09

Programación remota de Motor Logic Plus

A través de la programación remota es posible realizar adquisición de datos y programar el punto de referencia. Siga los pasos que se indican a continuación para configurar de manera remota la sobrecarga de Motor Logic Plus. (Consulte Códigos de línea de comandos para obtener una descripción de los códigos de línea de comandos a los que se hace referencia en los pasos.)

  1. Para el relevador de sobrecarga al enviar un código “02H” al registro de comando (C6H).

  2. Si la programación de la red no ha sido activada, envíe el código “05H” al registro de comando.

  3. Programe el parámetro apropiado. Consulte Descripciones de direcciones de Motor Logic Plus (solo lectura, todos los registros son palabras de 16 bits) para obtener un mapa de registros con una lista de parámetros. Para obtener información más detallada, consulte el boletín de instrucciones 30072-013-102 de Schneider Electric. Consulte Registros de solo lectura y Registros de lectura/escritura para determinar la ubicación y dirección de los parámetros dentro del mapa de registros del Motor Logic Plus.

  4. Vuelva a arrancar el relevador de sobrecarga utilizando un código “01H”.

Códigos de línea de comandos

Código Comando
01H Arranque/ restablecimiento
02H Paro
03H Bloqueo de visualización
04H Desbloqueo de visualización
05H Activación de la programación de red
06H Desactivación de la programación de red
07H Activación de vigilancia de la red*
08H Desactivación de vigilancia de la red*

Descripciones de direcciones de Motor Logic Plus (solo lectura, todos los registros son palabras de 16 bits)

Dirección Código Descripción Notas
RAM Relativa*
A0 1A0 VOLTAV Tensión media L–L V~
A2 1A1 IAVE Corriente media sin procesar A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
A4 1A2 VUB Desequilibrio de tensión 0–100%
A6 1A3 IUB Desequilibrio de corriente 0–100%
A8 1A4 PFANGLE Ángulo del factor de potencia Grados
AA 1A5 CAPTY Capacidad térmica restante 0–100%
CA 1A6 GFC Corriente de falla a tierra A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
AE 1A7 ERCODE/TRIPRN Evento en tiempo real (RTE) e indicador de disparo (TI) RTE codificado en cuartetos de 8 bits; TI codificado en 8 bits
B0 1A8 FH Historial de eventos Orden de los eventos: 4ª, 3ª, 2ª, última
B2 1A9 PID Año de fabricación/modelo y escala Año de 8 bits; ID de 8 bits y escala
B4 1AA VA-C Tensión de línea A–C V~
B6 1AB VB-C Tensión de línea B–C V~
B8 1AC VA-B Tensión de línea A–B V~
BA 1AD IC Corriente de fase C sin procesar A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
BC 1AE IB Corriente de fase B sin procesar A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
BE 1AF IA Corriente de fase A sin procesar A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
C0 1Bo RD1 Retardo de arranque RD1 restante  
C2 1B1 RD2 Retardo de arranque RD2 restante  
C4 1B2 RD3 Retardo de arranque RD3 restante  
C6 1B3 COMLINE Código de línea de comandos (dirección C6H) Consulte la tabla 12 (solo escritura)
C8 1B4 Escala Parámetro de escala PowerLogic (solo lectura) 0, 1, 2: palabras de 16 bits con signo (complemento a 2, sólo lectura)
CA 1B5 LV Umbral de subtensión 170 V~ a HV (modelo 600 V~; 450 V~ a HV)
CC 1B6 HV Umbral de sobretensión LV a 528 V~ (modelo de 600 V~; LV a 660 V~)
CE 1B7 VUB Umbral de desequilibrio de tensión 2 a 15%, o 999 (parado)
D0 1B8 MULT Relación efectiva de vueltas Según el modelo
D2 1B9 OC Umbral de sobrecorriente Gama de corriente del RSES
D4 1BA UC Umbral de baja corriente 0,5 x OC mín. a OC máx., desconectado
D6 1BB CUB Umbral de desequilibrio de corriente 2–25 % o 999 (apagado)
D8 1BC TC Clase de disparo por sobrecorriente 5, J5, 10, J10, 15, J15, 20, J20, 30, J30
(J = Protección contra atascos activada)
DA 1BD RD1 Temporizador de ciclo rápido 2 a 500 s
CD 1BE RD2 Retardo de rearranque RD2 2 a 500 min.
DE 1BF RD3 Retardo de rearranque RD3 2 a 500 min.
E0 1C0 #RU Rearranques después de UC 0, 1, 2, 3, 4, A
E2 1C1 #RF Número de rearranques 0, 1, oc1, 2, oc2, 3, oc3, 4, oc4, A, ocA
(0 = manual, A = continuo, oc = reinicio automático después de la expiración de RD2)
E4 1C2 UCTD Retardo de disparo por baja corriente 2–60 s
E6 1C3 GF Umbral de falla a tierra 0,15  x OC mín. a 0,2 x OC máx., parado
E8 1C4 ADDR Dirección de esclavo RS-485 01–99

Registros de solo lectura

Dirección RAM Dirección relativa* Código Descripción Notas
A0 1A0 VOLTAV Tensión media L-L Voltios
A2 1A1 IAVE Corriente media sin procesar A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
A4 1A2 VUB* Desequilibrio de tensión 0–100%
A6 1A3 IUB* Desequilibrio de corriente 0–100%
A8 1A4 PFANGLE * Ángulo del factor de potencia Grados
AA 1A5 CAPTY* Capacidad térmica restante 0–100%
CA 1A6 GFC* Corriente de falla a tierra A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
AE 1A7 ERCODE/TRIPRN Mensajes de tiempo real de bit e indicador de disparo Bit # TRIPRN ERCODE
0 Bloqueo de evento Subtensión
1 Paro remoto Sobretensión
2 Evento del contactor Desequilibrio de tensión
3 Baja corriente Baja corriente
4 Sobre-corriente Inversión de fases
5 Falla a tierra Desequilibrio de corriente
6 Desequilibrio de corriente Tensión de una fase > 25%
7 Desequilibrio de corriente de una fase > 50% Corriente de una fase > 50%
B0 1A8 FH* Historial de 4 eventos NIBBLE_CODED El historial de cuatro eventos se basa en el siguiente esquema:
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, donde los bits 1–4 = Último evento, bits 5–8 = segundo último evento, bits 9–12 = tercer último evento y bits 13–16 = cuarto último evento. Estos cuatro bits indican un valor hexadecimal que corresponde a los siguientes eventos:
1 Sobretensión
2 Subtensión
3 N/A
4 Falla de funcionamiento del contactor
5 Inversión de fases
6 Monofásica
7 Falla a tierra
8 Desequilibrio de corriente
9 Comando de paro remoto
10 Sobre-corriente
11 Baja corriente
B2 1A9 PID* Año y mes de fabricación, tipo de producto/escala Año de 8 bits; mes de 4 bits, E/S de 4 bits y escala
B4 1AA VA-C Tensión de línea A–C Voltios
B6 1AB VB-C Tensión de línea B–C Voltios
B8 1AC VA-B Tensión de línea A–B Voltios
BA 1AD IC Corriente de fase C sin procesar A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
BC 1AE IB Corriente de fase B sin procesar A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
BE 1AF IA Corriente de fase A sin procesar A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala
C0 1B0 RD1* Retardo de arranque RD1 restante Segundos
C2 1B1 RD2* Retardo de arranque RD2 restante Segundos
C4 1B2 RD3* Retardo de arranque RD3 restante Segundos

Registros de lectura/escritura

Dirección RAM Dirección relativa Código Descripción Gama Valor pre-determinado
C6 1B3 COM-LINE Línea de comandos* Restablecer/ejecutar/detener, bloqueo de pantalla, habilitar configuración de red Registro de comandos de Motor Logic Plus™ (C6 hex.)
01H Arranque/ restablecimiento
02H Paro
03H Bloqueo de visualización
04H Desbloqueo de visualización
05H Activación de la programación de red
06H Desactivación de la programación de red
C8 1B4 Escala Parámetro de escala PowerLogic™ 0, 1, 1–2; palabra con signo de 16 bits (complemento de 2 s, solo lectura) Según el modelo
CA 1B5 LV Umbral de baja tensión 170 V (450 V * - Configuración HV 435
CC 1B6 HV Umbral de sobretensión Configuración LV - 528 V (660 V*) 500
CE 1B7 VUB Umbral de desequilibrio de tensión 2 a 15% o 999% 5%
D0 1B8 MULT TC/relación efectiva de vueltas 1 ó 10 a 200 1
D2 1B9 OC Umbral de sobrecorriente Gama de corriente de SC Val. nom. mín.
D4 1BA UC Umbral de baja corriente 0,5 x OC mín. a OC máx., desconectado 0,8 x OC mín.
D6 1BB CUB Umbral de desequilibrio de corriente 2–25 % o 999 % 6 %
D8 1BC TC Clase de disparo por sobrecorriente 5, J5, 10, J10, 15, J15, 20, J20, 30, J30
(J = Protección contra atascos activada)
5 5 decimales
J5 133 decimales
10 10 decimales
J10 138 decimales
15 15 decimales
J15 143 decimales
20 20 decimales
J20 148 decimales
30 30 decimales
J30 158 decimales
DA 1BD RD1 Temporizador de ciclo rápido 2 a 500 segundos 10
CD 1BE RD2 Reiniciar retardo de todos los eventos excepto subcorriente 2 a 500 minutos 8
DE 1BF RD3 Retardo de rearranque después de una sobrecorriente 2 a 500 minutos 20
E0 1C0 #RU Núm. de rearranques después de una sobrecorriente 0, 1, 2, 3, 4, A (automático) Valores de RU
8,1 0 a 4 en decimales
8,2 A = 255 decimales
E2 1C1 #RF # Reinicia todos los eventos excepto subcorriente 0, 1, oc1, 2, oc2, 3, oc3, 4, oc4, A, ocA
(0 = manual, A = continuo, oc = reinicio automático después de la expiración de RD2)
Valores de RF
0 1 decimales
1 2 decimales
oc1 3 decimales
2 4 decimales
oc2 5 decimales
3 6 decimales
oc3 7 decimales
4 8 decimales
oc4 9 decimales
A 10 decimales
ocA 11 decimales
E4 1C2 UCTD Retardo de disparo por baja corriente 2 a 60 segundos 5
E6 1C3 GF Umbral de corriente de falla a tierra (0,4) gama de corriente de AOL o parado 0,15 x mín.
E8 1C4 ADDR Dirección de esclavo RS-485 01–99 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?