80459-641-01, Rev. 09

Colocación del CCM

Para montar y empalmar una sección nueva de un CCM a una sección existente modelo 6, o para unir secciones de transporte, siga estos pasos:

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Retire las cubiertas del canal de cables horizontal superior e inferior en todas las secciones, proporcionando acceso a los tornillos de empalme al frente de cada sección (consulte Centros de control de motores, vista B).

    Vistas del centro de control de motores

    Vista A: Todas las cubiertas colocadas

    Vista B: Sin las cubiertas del canal de cables horizontal

    Vista C: Sin las barreras de las barras de dos piezas (conexión de empalme hecha)

  3. Para poder acceder a las disposiciones de empalme de las barras de cada sección, deslice los paneles de las barreras de las barras de dos piezas (consulte Centros de control de motores, Vista C) en las secciones adyacentes a una conexión de empalme (las secciones izquierda y derecha).

  4. Asegúrese de sujetar la(s) estructura(s) al piso y a la pared. Consulte Sujeción de las estructuras al piso, Certificación antisísmica de los CCM modelo 6, Responsabilidad con respecto a la reducción de daños por actividad sísmica, Sujeción de estructuras al piso: ubicaciones designadas para riesgos sísmicos y Sujeción de estructuras a la pared: ubicaciones designadas para riesgos sísmicos para conocer las ubicaciones de los sujetadores.

  5. Al sujetar un CCM por los canales de la base y/o provisiones de levantamiento, levántelo para colocar en su lugar. Los bordes delanteros de los canales de montaje deben estar alineados para formar un frente continuo en línea recta. Utilice una línea de gis, hilo u otro método para alinear los canales de montaje frontales en una línea recta.

  6. Inserte una barra de punta o una palanca en las muescas en los canales de la base, para desplazar cuidadosamente las secciones hasta alinearlas (consulte Muescas en el canal de la base).

    NOTA: Siga todas las instrucciones y precauciones especificadas por el fabricante al mover equipos pesados. Consulte Manejo del CCM antes de mover un CCM.

Muescas en el canal de la base

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?