80459-641-01, Rev. 09

Desmontaje

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Con una mano, deslice el panel izquierdo hacia la derecha hasta desencajarlo del panel derecho.

  3. Alinee las flechas del panel izquierdo y del riel superior como se muestra en Alineación de las flechas en los paneles.. Levante el panel hasta sacarlo del riel inferior y retire el panel.

  4. Alinee las flechas del panel derecho y del riel superior, como se muestra en Alineación de las flechas en los paneles.. Levante el panel hasta sacarlo del riel inferior y retire el panel.

Alineación de las flechas en los paneles.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?