80459-641-01, Rev. 09

Desmontaje (cuando sea necesario)

  1. Con una mano, deslice el panel izquierdo hacia la derecha hasta desencajarlo del panel derecho.

  2. Alinee las flechas del panel izquierdo y del riel superior como se muestra en Alineación de las flechas en los paneles. Levante el panel hasta sacarlo del riel inferior y retire el panel.

  3. Alinee las flechas del panel derecho y del riel superior, como se muestra en Alineación de las flechas en los paneles. Levante el panel hasta sacarlo del riel inferior y retire el panel.

Alineación de las flechas en los paneles

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?