Introducción
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
La persiana automática de las barras verticales es una característica opcional para las barras verticales del centro de control de motores (CCM) modelo 6. Las persianas vienen preensambladas e instaladas como parte de la alineación del CCM.
Las persianas automáticas de las barras abren y cierran el punto de conexión de las barras verticales al insertar y sacar las unidades de la estructura. Las persianas pueden estar en todo el CCM y pueden colocarse en incrementos de 152 mm (6 pulg). Se montan en el reborde izquierdo de cada entrepaño.
El ensamble de persiana automática requiere un entrepaño nuevo para proporcionar el espacio libre necesario para la persiana que será instalada encima de la unidad enchufable.
-
Las estructuras del CCM enviadas de fábrica antes de enero de 2003 no pueden utilizar el espacio superior de 76 mm (3 pulgadas) con la opción de persiana automática de las barras verticales. Será necesario instalar una placa protectora de 76 mm (3 pulgadas) para cubrir este espacio.
-
No se pueden utilizar unidades de control Compac™ 6 enviadas antes de enero de 2003 con la opción de persiana automática de las barras verticales.
-
Los variadores de frecuencia variable y los arrancadores suaves de 45 pulg. o más que se enviaron antes de julio de 2003 con una abertura en el panel lateral, como se muestra en Ubicación de la cubierta de persiana automática para la abertura del panel lateral, visualización A, precisan una cubierta de persiana automática (Square D Seneca pieza #80451765-01). La cubierta de la persiana automática se alinea con el borde posterior del tornillo de cabeza plana más central, como se muestra en Ubicación de la cubierta de persiana automática para la abertura del panel lateral, visualización B.
Ubicación de la cubierta de persiana automática para la abertura del panel lateral |
|
Visualización A | Visualización B |
La persiana automática de las barras verticales tiene cuatro componentes principales (vea la Persiana automática de las barras verticales en un CCM (visualización frontal)):
-
Mecanismo de funcionamiento Hace funcionar la persiana de las barras verticales permitiendo a la unidad enchufable que se enganche a las barras verticales.
-
Caja del mecanismo: Protege el mecanismo de materiales extraños incidentales que podrían obstruir el funcionamiento previsto.
-
Puerta y varilla de las barras verticales: Proporciona una barrera contra el contacto incidental con las barras verticales del CCM.
-
Persiana manual: Evita el acceso a las aberturas sin utilizar de las barras verticales. La persiana manual se mantiene en su lugar con un dispositivo de bloqueo incorporado que la sostiene en la posición de cerrado durante su transporte, instalación y funcionamiento diario.
Observe y compare el entrepaño instalado en campo con los dos diseños que se muestran en la figura. Si el entrepaño instalado en campo corresponde al estilo 1, siga las instrucciones de instalación y desmontaje que comienzan a continuación. Si el entrepaño instalado en campo corresponde al estilo 2, siga las instrucciones que comienzan en la Instalación: Estilo 2.