80459-641-01, Rev. 09

Unión de los canales laterales

  1. Localice dos agujeros de paso para los herrajes de 1/4- 20 en la superficie interior de los canales laterales inferiores de la sección (vea las Figura 11D y Figura 11E). Se puede acceder a estos después de retirar la cubierta del canal de cables inferior.

  2. Utilice dos de los cuatro tornillos formadores de roscas de cabeza hexagonal de 1- 1/4 pulg. x 1/4- 20 incluidos en la bolsa de herrajes, para unir los canales laterales inferiores de la sección. El tornillo instalado en la parte delantera se instala desde la sección derecha (vea la figura 11D).

  3. El tornillo instalado en la parte posterior se instala desde la sección izquierda (vea la figura 11E).

  4. Localice dos agujeros de paso para los herrajes de 1/4-20 en la superficie interior de los canales laterales superiores de la sección. El orificio de paso frontal se encuentra en la sección izquierda y se puede acceder a él después de retirar la cubierta del canal de cables superior (consulte la Figura 11F).

  5. El agujero de paso trasero está en la sección derecha. En la mayoría de los casos, será necesario retirar la placa posterior o la placa superior de la sección para tener acceso al agujero de paso trasero e instalar el tornillo (vea la figura 11G).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?