Programación local de Motor Logic Plus
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
La programación local se puede utilizar para la programación del punto de ajuste de Motor Logic Plus y para fines de lectura de errores detectados. Cerciórese que la pantalla no esté bloqueada (posición por defecto) y desenergice todas las fuentes de alimentación antes de realizar los pasos siguientes para llevar a cabo la programación local.
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
-
Conecte un suministro de 9 V a los terminales "P" y "G" utilizando el conector provisto, Schneider Electric pieza n.º 80445-519-50 (consulte Terminales del módulo de comunicación Motor Logic Plus).
-
Ajuste el interruptor de modo de selección (Mode Select) en el parámetro que está programando. Consulte el boletín de instrucciones Schneider Electric 30072-013-98_ (vea Publicaciones relacionadas con el CCMi) para obtener una lista de los parámetros.
-
Oprima y mantenga oprimido el botón de restablecimiento/programa (Reset/Program).
NOTA: No se iluminará la visualización durante la programación local cuando el interruptor de selección de modo (Mode Select) está en la posición de marcha (Run). -
Gire el selector “Display/Program” (pantalla/programa) hasta el ajuste deseado, como se muestra en la pantalla LED.
-
Suelte el botón de restablecimiento/programa (Reset/Program).
-
Regrese el interruptor de modo de selección (Mode Select) a la posición de marcha (Run).
-
Desconecte la fuente de alimentación de 9 V y su conector.
Los mensajes se muestran en la pantalla LED de 3 dígitos cuando se detectan condiciones peligrosas. Pantalla de mensaje local contiene una lista de los códigos de mensajes y sus definiciones.
Pantalla de mensaje local
Mensaje mostrado | Descripción |
---|---|
oc | Disparo por sobrecarga de corriente |
SP | Disparado en monofásica |
ub | Disparado por desequilibrio de tensión o de corriente |
uC | Disparo por baja corriente |
ub | Disparo por falla de funcionamiento del contactor |
Lo | Disparo por falla a tierra |
uC | Disparado por sobretensión |
rP | Disparado por subtensión |
cF | Inversión de las fases entrantes |
OFF (apagado) | Se emitió un comando de paro desde una fuente remota |