80459-641-01, Rev. 09

Unidades debajo del entrepaño

Si es aplicable, desmonte la unidad enchufable situada debajo del entrepaño superior (consulte Retire los soportes existentes en los CCM de 381 mm (15 pulg) de profundidad).

Consulte el Manual de mantenimiento e instalación del CCM modelo 5 (# 8998IM9101R5/92) o Desmontaje de la unidad de control de este boletín para conocer las instrucciones de desmontaje de la unidad. Si es necesario, comuníquese con su representante local de ventas de campo de Schneider Electric para obtener este boletín.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?