80459-641-01, Rev. 09

Instalación de unidades del CCM adicionales

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía Consulte NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011, o CSA Z462.
  • La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.

  2. Coloque el entrepaño (Instalación del entrepaño y de la puerta,artículo A) en el área apropiada de la estructura.

    NOTA: Los CCM con contención de arco tienen un estante intermedio diseñado específicamente para CCM con contención de arco (consulte Entrepaño para los CCM con contención de arco). Este entrepaño incluye deflectores de reducción de presión del arco y deben utilizarse al instalar las unidades del CCM con contención de arco para mantener la clasificación de contención de arco.

    Instalación del entrepaño y de la puerta

    Piezas del kit de instalación del estante

    Descripción

    Cnt. Ensamble según Pieza

    Entrepaño

    2*

    Pasos 2 y 3

    A

    Tornillo de cabeza plana

    4

    Paso 3

    D

    Puerta de la unidad

    1

    Paso 4

    F

    Tornillos de cabeza redonda Torx®

    4*

    Pasos 4 y 5

    H

    Receptáculo del sujetador de ¼ de vuelta

    2*

    Paso 5

    J

    Entrepaño para los CCM con contención de arco

  3. Coloque la base de montaje (Instalación del entrepaño y de la puerta, B) del entrepaño en las ranuras de la bandeja de montaje (C). Sujete el entrepaño en el extremo de la pata de montaje, al lado izquierdo y derecho utilizando los tornillos de cabeza plana (detalle A,
    elemento D).

  4. Instale las hojas abisagradas de la puerta (detalle A, E) en las ranuras de la bisagra (G), situadas en los canales de esquina de la estructura. Fije las hojas de las bisagras al canal de la esquina de la estructura con tornillos de cabeza Torx (elemento H).

  5. Instale los receptáculos de sujetadores (Detalle B, elemento J) en las ranuras del soporte (elemento K) y fíjelos con tornillos de cabeza Torx (elemento H).

  6. Si se suministra una barrera de canal de cables con ojales aislantes, ubique el ojal del canal de cables vertical (consulte Corte el ojal aislante del canal de cables vertical (cuando se suministra)) más cercana a la parte inferior de la unidad de control. Corte el ojal aislante según las instrucciones en la misma. Vea el segundo párrafo de Alambrado de carga y de control.

    Corte el ojal aislante del canal de cables vertical (cuando se suministra)

  7. Retire la(s) persiana(s) manual(es) de las barras (consulte Desmontaje de la persiana manual de las barras) para permitir la inserción de la nueva unidad de control; deslice hacia afuera la persiana superior de las barras.

    NOTA: No retire el cordón.

    Desmontaje de la persiana manual de las barras

  8. Inserte la unidad en el CCM de la siguiente manera:

    Todas las unidades excepto las unidades Compac 6 (6 pulgadas de alto)

    1. Confirme que el mecanismo de leva esté en la posición “abierto” y que la palanca de desconexión esté en la posición “apagado”; coloque las correderas de montaje de la unidad de control en las ranuras del estante medio. Deslice la unidad hacia el interior para enganchar el mecanismo de leva (consulte Enganche del mecanismo de leva).

      Enganche del mecanismo de leva

    2. Presione las palancas hacia dentro hasta que queden a ras con la parte frontal del CCM (consulte Palancas a ras con el frente del CCM).

      Palancas a ras con el frente del CCM

    3. Gire el tornillo en el panel de bloqueo de la unidad de control (si fue provisto) situado al frente en la parte inferior de la unidad de control (consulte Apriete de los herrajes del panel de bloqueo de la unidad de control (si fue provisto)), hasta enganchar el trinquete de bloqueo en el entrepaño de soporte debajo de la unidad de control.

      Apriete de los herrajes del panel de bloqueo de la unidad de control (si fue provisto)

    Unidades Compac 6 (6 pulgadas de alto)

    1. Coloque las correderas de montaje de la unidad de control en las ranuras del estante medio. Deslice la unidad hacia el interior hasta que quede a la mitad, luego desplácela hacia el interior dándole un empujón rápido. Este movimiento facilita la compresión de las lengüetas a medida que enganchan la barra vertical (Re-instalación de la unidad de control Compac 6).

      NOTA: El enclavamiento se comprime por resorte y se engancha automáticamente al insertar la unidad de control con un empuje firme en la palanca de funcionamiento. No es necesario oprimir el seguro de enclavamiento de la estructura.

      Re-instalación de la unidad de control Compac 6

  9. Jale de los cables de alimentación del canal de cables vertical a través del ojal aislante y dentro de la unidad de control.

    Todas las unidades excepto las unidades Compac 6 (6 pulgadas de alto)

    1. Conecte los conductores de alimentación a las terminales de alimentación de la unidad de control (consulte Conductores de alimentación conectados a las terminales de alimentación)

      NOTA: Para proporcionar espacio de trabajo adicional, sujete la placa de la estación de control del lado derecho y jale suavemente, para permitir que se abra (consulte Conexión de los conductores de control en los bloques de terminales).

      Conductores de alimentación conectados a las terminales de alimentación

    Etiqueta de par de apriete de una unidad típica

    Unidades Compac 6 (6 pulgadas de alto)

    1. Conecte los conductores de alimentación a las terminales de alimentación del arrancador. Consulte la etiqueta de torque en la pared interior derecha de la unidad para conocer los requisitos de torque y del cable del terminal de carga (consulte Etiqueta de par de apriete de una unidad típica).

      NOTA: Puede ser necesario extraer la placa de la estación de control para instalar el alambrado de control y alimentación. Para obtener el detalle de los pasos, consulte el paso 4 en Desmontaje de la unidad de control Compac 6.
  10. Jale de los cables de control del canal de cables vertical a través del ojal aislante y conéctelos a los terminales de la parte superior (extraíble) de los bloques de terminales extraíbles de control (consulte Conexión de los conductores de control en los bloques de terminales y Bloque de terminales desprendible).

    Todas las unidades excepto las unidades Compac 6 (6 pulgadas de alto)

    Conexión de los conductores de control en los bloques de terminales

    Unidades Compac 6 (6 pulgadas de alto)

    Bloque de terminales desprendible

    Bloque de terminales de cable de control de 10 A

    • Para separar o retirar la parte superior del bloque de terminales de la base, tome la mitad superior y jale hacia arriba como se muestra en la figura.

    • Cada terminal acepta un cable de 16 a 12 AWG o dos cables de 16 AWG.

    • Apriete los tornillos de las terminales a 0,56 N•m (5 lbs-pulg).

    NOTA: Si fue necesario extraer la placa de la estación de control, vuelva a colocar la placa invirtiendo los pasos utilizados para extraerla (paso 4 en Desmontaje de la unidad de control Compac 6).
  11. Cierre la puerta de la unidad y asegure los sujetadores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?