Instalación: Estilo 1
Siga estas instrucciones al instalar el ensamble de persiana automática de las barras verticales a un estante medio existente estilo 1. Vea las figuras Instalación del estante: estilo 1 y Desmontaje de la persiana automática de las barras verticales: estilo 1.
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
-
Coloque el entrepaño (Instalación del estante: estilo 1,artículo A) en el área apropiada de la estructura.
-
Coloque la base de montaje (elemento B) del estante en las ranuras de la bandeja de montaje (elemento C).
Asegure el estante a la izquierda y a la derecha con tornillos de cabeza plana (Detalle A, elemento D). -
Instale las hojas abisagradas (detalle A, elemento E) y la puerta (elemento F) en las ranuras de la bisagra (elemento G), situadas en el canal de esquina de la estructura. Fije las hojas de las bisagras al canal de la esquina de la estructura con tornillos de cabeza Torx (elemento H).
-
Instale los receptáculos de sujetadores (Detalle B, elemento J) en las ranuras del soporte (elemento K) y fíjelos con tornillos de cabeza Torx (elemento H).
-
Instale el ensamble de persianas automáticas girando la carcasa del mecanismo hacia arriba para despejar el canal de la esquina delantera de la estructura.
-
Deslice el ensamble de persiana automática hacia arriba para que encaje perfectamente en el reborde izquierdo del entrepaño.
-
Sin apretar, inserte los dos tornillos de montaje de 10-32 x 3/8 por el reborde izquierdo interior del entrepaño y por las tuercas cuadradas en la caja.
-
Retire la persiana manual del ensamble de barras verticales. Deje colgar la persiana manual junto al ensamble de barras verticales.
-
Encaje la varilla de la persiana automática en el sujetador situado en la parte frontal de las barras verticales.
-
Apriete los dos tornillos de montaje de 10- 32 x 3/8 pulg que colocó en el paso 8.
-
Empuje el mecanismo operador hacia atrás, y asegúrese de que la persiana gire hacia arriba y encaje en la cavidad del entrepaño situado encima de la unidad.
-
Inserte la unidad en el CCM. Siga las instrucciones de Sección 4: Instalación del CCM.
-
Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.