80459-641-01, Rev. 09

Modificación de unidades fijas

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Si es necesario perforar orificios en la parte posterior de la silleta de la unidad CCM, no perfore la parte posterior de la silleta más de 5 mm (0,1875 pulg). Utilice un taladro de tope para este procedimiento.

  3. Realice las modificaciones necesarias. Utilice tornillos autorroscantes para montar los dispositivos. No use tornillos con tuercas, ya que podrían aflojarse con el tiempo y causar daño a la propiedad o lesiones personales. El hardware no debe extenderse más allá de 6 mm (0,25 pulg) de la parte posterior del soporte de la unidad de CCM o más allá de 3 mm (0,125 pulg) de los lados y la bandeja inferior.

  4. Mantenga los espaciados eléctricos adecuados

    • Espacio libre entre las partes vivas (301–600 voltios)—En las unidades de control del motor: 9,5 mm (0,375 pulg); en otras unidades de CCM: 25,4 mm (1 pulg).

    • Sobre (aislamiento) superficie entre las partes vivas (301–600 voltios)—En las unidades de control del motor: 12,7 mm (0,5 pulg); en otras unidades de CCM: 50,8 mm (2 pulg).

    • Entre partes vivas y metal conectado a tierra (0–600 voltios)—en unidades de control de motores: 12,7 mm (0,5 pulg); en otras unidades de CCM: 25,4 mm (1 pulg).

    Los valores de espaciado de arriba también pueden usarse a tensiones inferiores. Para conocer otras condiciones que no sean las indicadas, póngase en contacto con Schneider Electric. * en la unidad.

  5. Utilice una aspiradora para retirar todo el material residual que pudiese haber quedado en la unidad al realizar las modificaciones. No use aire comprimido para soplar el material residual fuera de la unidad ya que es posible que partículas puedan quedarse dentro de la unidad.

  6. Realice los procedimientos de mantenimiento recomendados comenzando en Mantenimiento de la unidad de control de este manual.

  7. Utilice un megóhmetro para realizar una prueba de aislamiento, como se describe en Prueba de aislamiento.

  8. Siga los procedimientos para Energización del CCM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?