Como conectar os cabos planos
Esta seção descreve como conectar os cabos flat em todos os módulos do TeSys island.
Os módulos do TeSys island são conectados entre si com cabos planos. Os cabos são conectados de tal forma que só podem ser instalados de uma única maneira. Se a ilha for montada horizontalmente, o cabo plano no canto superior esquerdo de um módulo será conectado a um conector localizado no canto superior direito do módulo adjacente esquerdo. Se a ilha for montada verticalmente, os módulos serão conectados de cima para baixo. Todos os módulos, exceto a interface de rede, incluem o conector de cabo plano.
Para conectar os cabos planos, execute as seguintes etapas:
-
Remova o plugue de proteção do lado superior direito da interface de rede.
-
Conecte firmemente à interface de rede o cabo plano do módulo montado imediatamente à direita da interface de rede.
-
Remova o plugue de proteção da parte superior direita do módulo ao lado da interface de rede e conecte o cabo plano do módulo imediatamente à direita.
-
Conecte todos os cabos planos de cada módulo incluído na ilha. Não remova o plugue de proteção do último módulo na ilha.