DOCA0270PTBR-01

Detecção de corrente de terra

A função Detecção de corrente de terra detecta correntes de terra.

Se habilitada, essa função de proteção realiza o seguinte:

  • Sinaliza um Alarme de detecção de corrente de terra quando a corrente de terra excede o Nível de alarme de corrente de terra especificado

  • Aciona o Disparo de detecção de corrente de terra quando a corrente de terra excede o Nível de disparo de corrente de terra especificado por um período de tempo maior do que o Temporizador de disparo de corrente de terra especificado

Disparo e alarme de corrente de terra

I1

Corrente da fase 1

I2

Corrente da fase 2

I3

Corrente da fase 3

I∑

Soma da corrente

I∑s1

Nível de alarme de corrente de terra

I∑s2

Nível de disparo de corrente de terra

A

Alarme de corrente de terra

B

Disparo de corrente de terra

T

Temporizador de disparo de corrente de terra

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?