DOCA0270DE-01

Insel-Topologie-Änderungsereignisse

Das TeSys island protokolliert die folgenden Insel-Topologie-Änderungsereignisse im Audit-Protokoll:

  • Gerät hinzugefügt

    Der Buskoppler hat ein neues Gerät erkannt, das noch nicht adressiert wurde. Dieses Ereignis wird erkannt, wenn der Buskoppler eine Antwort auf eine „Gerätekennung auslesen“-Meldung erhält, die regelmäßig zur Abfrage von Geräte-ID-Informationen an die Busgerätadresse 127 gesendet wird.

  • Gerät entfernt

    Der Buskoppler hat erkannt, dass ein Busgerät auf dem Bus nicht mehr kommuniziert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?