DOCA0270DE-01

Bereich „Insel – Ansicht“

Im Bereich „Insel – Ansicht“ werden für jedes Gerät auf der Insel Statusinformationen angezeigt.

  • Wenn Sie auf die grafische Darstellung eines Geräts klicken, können Sie entsprechende Statusinformationen, einschließlich Anlagendaten und die Produktidentifikation, abrufen.

  • Mit den erforderlichen Berechtigungen können Sie den Testmodus verwenden.

Klicken Sie auf den Bereich „Insel – Ansicht“, um eine grafische Darstellung der Insel anzuzeigen. Der Status eines jeden Geräts wird oberhalb des Geräts auf der Insel angezeigt. Ein grüner Kreis mit einem Häkchen gibt an, dass das Gerät einsatzbereit ist. Ein rotes Warnsymbol gibt an, dass auf dem physischen Gerät ein Geräteereignis vorliegt.

Insel-Ansicht

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?