DOCA0270PTBR-01

Variáveis de processo

Os avatares de aplicação e carga introduzem entradas e contatores de variável de processo (PV).

  • As entradas de PV recebem valores analógicos de sensores, como medidores de pressão, de fluxo ou de vibração. As entradas de PV são conectadas aos módulos de E/S analógica (AIOMs) incluídos como parte do avatar. O número de AIOMs necessário para o avatar é determinado com base no número de entradas de PV configuradas.

  • Os contatores de PV recebem sinais discretos dos contatores, como contatores de flutuação ou de proximidade. Os contatores de PV são conectados aos módulos de E/S digital (DIOMs) incluídos como parte do avatar. O número de DIOMs necessário para o avatar é determinado com base no número de contatores de PV configurados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?