DOCA0270PTBR-01

Eventos de parada SIL

NOTA: Nível de integridade de segurança de acordo com a norma IEC 61508.

O TeSys island registra os seguintes eventos de Parada do Grupo SIL para os grupos SIL 1 a 10:

  • Ainda não em Estado da Parada SIL

  • Estado da Parada SIL atingido

  • Problema de fiação, em Estado da Parada SIL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?