DOCA0270PTBR-01

Módulo de interface SIL (SIM)

NOTA: Nível de integridade de segurança de acordo com a norma IEC 61508.

O Status do dispositivo é o LED superior em todos os módulos do TeSys island , exceto na interface de rede.

LED de status do dispositivo

Estado do indicador

Resumo

Descrição

Verde/vermelho piscando uma vez

Diagnóstico de LED

Indicação visual de que os LEDs estão operacionais.

Desligado

Desligado

Módulo não energizado.

Vermelho estático

Evento principal do dispositivo

Evento interno do dispositivo.

Piscando vermelho

Não está pronto

Descoberta, endereçando, atualização de firmware, evento menor do dispositivo etc.

Verde estático

Pronto

O módulo está pronto.

LED de status do SIL

Estado do indicador

Descrição

Verde/vermelho piscando uma vez

Indicação visual de que os LEDs estão operacionais.

Desligado

O módulo não está energizado ou não está pronto.

Verde estático

Nenhum comando de Parada do Grupo SIL.

Piscando verde

Comando de Parada do Grupo SIL bem-sucedido, ainda não em Estado da Parada SIL.

Piscando vermelho

Comando de Parada do Grupo SIL bem-sucedido, mas indicativo de problema de fiação. Estado da Parada SIL atingido.

Vermelho estático

Comando de Parada do Grupo SIL bem-sucedido. Estado da Parada SIL atingido.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?