80459-641-01, Rév. 09

Guide inférieur et support de modernisation inférieur

  1. À l’aide d’un foret de 3 mm (1/8 po), chasser les deux rivets du support de l’écran isolant des barres-bus horizontales (le support en L situé sur la tablette supérieure; voir Support (en forme de L) d’écran des barres-bus horizontales). Retirer le support et le jeter.

  2. Pour installer le guide de modernisation inférieur, suivre le point a si la tablette supérieure est soudée, ou le point b en présence d’une tablette supérieure de relais (Assemblages des tablettes supérieures soudées et de relais) :

    1. Tablette supérieure soudée : Aligner les trous de la tablette avec ceux du guide inférieur (Assemblages des tablettes supérieures soudées et de relais). River le guide et le support de modernisation à la tablette supérieure.

      REMARQUE: Si les barres-bus contiennent quatre lamelles, accéder aux trous de rivets par le dessous de la tablette supérieure.
    2. Tablette supérieure de relais : Aligner les deux trous de la tablette de relais avec les trous du support de modernisation inférieur (Assemblages des tablettes supérieures soudées et de relais). Marquer les endroits où percer d'autres trous pour fixer le guide inférieur à la tablette. Percer les trous à l'aide d'un foret de 3 à 4 mm (0,136 à 0,147 po) de diamètre. River le guide et le support de modernisation à la tablette supérieure.

      REMARQUE: Le guide de modernisation inférieur ne peut être riveté directement à la tablette supérieure de relais que si la tablette supérieure de l'assemblage de relais possède deux trous au lieu de quatre.

Support (en forme de L) d’écran des barres-bus horizontales

Assemblages des tablettes supérieures soudées et de relais

Tablette supérieure soudée

Tablette supérieure de relais

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?