80459-641-01, Rév. 09

Compartiments des barres-bus et de la ligne d’arrivée

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc électrique
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Se reporter à NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 ou CSA Z462.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
REMARQUE: Si un vérificateur d'absence de tension (AVT) VeriSafe MC de 3 po est utilisé pour confirmer que l'alimentation est coupée, se reporter au graphique d'une ligne pour le CCM afin de déterminer quelles pièces du système de barres-bus du CCM le AVT surveille. Le côté ligne du disjoncteur de l'alimentation principale pour l'alignement du CCM ou d'autres parties du système de barres-bus du CCM pourraient être encore sous tension.
AVIS
RISQUE de nettoyage incorrect
  • Ne brossez ou n'utilisez jamais de papier de verre sur les barres-bus; cela enlèverait le plaquage et entraînerait de l'oxydation. Employez un fluide nettoyant approuvé pour une telle utilisation. N'employez pas de fluide nettoyant sur les isolateurs.
  • N'essayez en aucune façon de nettoyer des barres-bus ou connecteurs endommagés. Remplacez-les par des pièces neuves.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?