Jonction des profilés latéraux de la section
-
Localiser deux trous de dégagement pour la quincaillerie de 1/4-20 sur la surface intérieure des profilés latéraux inférieurs de la section (voir la figure 11D et la figure 11E). Il est possible d'accéder à ces trous après le retrait du couvercle de goulotte guide-fils inférieure.
-
Utiliser deux des quatre vis auto-taraudeuses à tête hexagonale de 1-1/4 po x 1/4-20 fournies dans le kit de quincaillerie pour joindre les profilés latéraux inférieurs de la section. La vis installée à l’avant est installée à partir de la section de droite (voir la figure 11D).
-
La vis installée à l’arrière est installée à partir de la section de gauche (voir la figure 11E).
-
Localiser deux trous de dégagement pour la quincaillerie de 1/4-20 sur la surface intérieure des profilés latéraux supérieurs de la section. Le trou de dégagement avant se trouve dans la section de gauche et est accessible après le retrait du couvercle de goulotte guide-fils supérieure (voir la figure 11F).
-
Le trou de dégagement arrière se trouve dans la section de droite. Dans la plupart des cas, il sera nécessaire de retirer la plaque arrière ou la plaque supérieure de la section pour accéder au trou de dégagement arrière et installer la vis (voir la figure 11G).