Joindre sur le côté gauche d’une armoire type 3R de CCM existant
-
Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
Retirer le déflecteur d’extrémité (Retrait du déflecteur d’extrémité) de la section la plus à gauche du CCM existant et le déflecteur d’extrémité, si fourni, de la section la plus à droite du CCM à installer. Jeter les deux déflecteurs d’extrémité. Mettre de côté la quincaillerie pour l’installation des nouvelles pièces.
-
Retirer la plaque arrière de la section la plus à gauche du CCM existant ainsi que celle de la section la plus à droite du CCM à installer. Mettre de côté les plaques arrière et la quincaillerie de montage pour la réinstallation.
-
Retirer la plaque d’extrémité (Retrait du déflecteur d’extrémité) de la section la plus à gauche du CCM existant et la plaque d’extrémité, si fournie, de la section la plus à droite du CMM à installer. Jeter les deux plaques d’extrémité. Mettre de côté la quincaillerie pour l’installation des nouvelles pièces.
-
Retirer l’écran isolant (Retrait de la barrière d’isolation) de la section la plus à gauche du CCM existant en chassant les rivets qui la maintiennent en place. Répéter cette procédure pour l'écran isolant, si fourni, de la section la plus à droite du CCM à installer. Jeter les deux écrans isolants.
REMARQUE: S'assurer que des morceaux de rivets ne tombent pas dans le CCM. -
Installer le support du déflecteur (Installation du support du déflecteur) sur la section la plus à droite du CCM à installer à l’aide de deux vis à tête cruciforme de 8-32 comprises dans le kit. Les mêmes trous d’où les rivets ont été chassés seront utilisés pour monter le support du déflecteur. S’assurer que les trous supérieurs du support s’alignent avec les trous de la plaque supérieure de l’armoire.
-
Attacher un support de raccordement de gauche (Installation du support du déflecteur) de 2286 mm (90 po) de longueur au profilé d’angle avant de la section la plus à droite du CCM à l’aide de six vis de 1/4–20 fournies dans le kit. S’assurer que la petite aile du support est alignée avec l’avant du profilé d’angle et que les trous du support s’alignent avec les trous du profilé d’angle.
-
Installer un support de raccordement de gauche (Installation du support du déflecteur) de 2286 mm (90 po) de longueur sur le profilé d’angle arrière de la section la plus à droite du CCM à installer à l’aide de six vis de 1/4–20 fournies dans le kit. S’assurer que la petite aile est alignée avec l’arrière du profilé d’angle et que les trous du support s’alignent avec les trous du profilé d’angle.
-
Attacher un support de raccordement de droite (Installation du support du déflecteur) de 2388 mm (94 po) de longueur au support de raccordement de gauche installé au point 7 à l’aide de six vis à tête plate cruciforme de 10–32 fournies dans le kit. S’assurer que la petite aile se trouve derrière l’aile du support de raccordement de gauche. Le support de raccordement de droite dépassera en dessous du support de raccordement de gauche d’environ 25 mm (1 po) lorsqu’il est correctement installé.
-
Installer le support de raccordement de droite (Installation du support du déflecteur) de 2388 mm (94 po) de longueur sur le support de raccordement de gauche installé au point 8 à l’aide de six vis à tête plate cruciforme de 10–32 contenues dans le kit. S’assurer que la petite aile se trouve devant l’aile du support de raccordement de gauche. Le support de raccordement de droite dépassera en dessous du support de raccordement de gauche d’environ 25 mm (1 po) lorsqu’il est correctement installé.
-
Positionner les structures qui doivent être raccordées. S'assurer que les faces avant sont alignées afin de garantir un alignement correct de tous les composants.
-
Raccorder les sections en suivant les instructions contenues dans les directives d’utilisation du Modèle 5 (8998IM9101R5/92) en cas d’assemblage à un CCM Modèle 5, ou les directives contenues à la Joints d’étanchéité de raccordement pour les armoires de type 1 à joint d’étanchéité, de type 1 résistantes aux gicleurs et de type 12 de ces directives d’utilisation en cas d’assemblage à un CCM Modèle 6.
REMARQUE: Lors du raccordement des barres-bus horizontales entre les sections de CCM neuves et existantes, retirer les barres de raccordement contenues dans la section la plus à gauche du CCM existant. Jeter les barres de raccordement. Installer l’assemblage de raccordement des barres-bus horizontales fournies dans ce kit en suivant les instructions commençant à la Raccordement des barres-bus d’alimentation pour les armoires type 1 et type 12. Utiliser les six vis â tête hexagonale de 1/4–20 restantes fournies dans le kit pour raccorder les profilés d’angle du CCM existant aux supports de raccordement de droite installés aux points 9 et 10. -
À l’aide des vis à tête hexagonale de 10–32 retirées au point 3, remettre en place la plaque arrière (Remise en place des plaques arrière) sur la section la plus à droite du nouveau CCM. Installer le support arrière (Installation du support du déflecteur) sous la plaque arrière en se servant des trous du côté gauche du support arrière. S’assurer que l’encoche en haut du support arrière est installée en direction de la nouvelle section de CCM.
-
À l’aide des vis de 10–32 retirées au point 3, remettre en place la plaque arrière (Remise en place des plaques arrière) sur la section de droite.
-
Installer le déflecteur de raccordement (Installation du support du déflecteur) sur la section la plus à droite du CCM à installer. Utiliser les cinq vis de 1/4–20 fournies dans le kit. S’assurer que les deux ailes de la plaque supérieure sont recouvertes.
-
Installer cinq des vis de 1/4–20 retirées au point 2 à travers le déflecteur de raccordement et dans la plaque supérieure de la section la plus à gauche du CCM existant.
-
À l'aide des six vis de 10–32 fournies dans le kit, attacher le profilé vertical avant droit de la nouvelle armoire type 3R au profilé vertical avant gauche de l'armoire type 3R existante.
REMARQUE: Installer les vis, par les trous de dégagement du profilé vertical avant gauche du CMM existant, dans le profilé vertical avant droit du nouveau CCM. -
Avant de mettre l’appareil sous tension, replacer tous les couvercles et écrans isolants.