Joindre sur le côté droit d’une armoire type 3R de CCM existant
-
Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
-
Retirer le déflecteur d’extrémité (Retrait du déflecteur d’extrémité) de la section la plus à droite du CCM existant et le déflecteur d’extrémité, si fourni, de la section la plus à gauche du CCM à installer. Mettre la quincaillerie de côté pour l’utiliser au point 12. Jeter les deux déflecteurs d’extrémité.
-
Retirer la plaque arrière de la section la plus à droite du CCM existant ainsi que celle de la section la plus à gauche du CCM à installer. Mettre de côté les plaques arrière et la quincaillerie de montage pour la réinstallation.
-
Retirer la plaque d’extrémité (Retrait du déflecteur d’extrémité) de la section la plus à droite du CCM existant et la plaque d’extrémité, si fournie, de la section la plus à gauche du CCM à installer. Jeter les deux plaques d’extrémité.
-
Retirer l’écran isolant (Retrait de la barrière d’isolation) de la section la plus à droite du CCM existant en chassant les rivets qui la maintiennent en place. Répéter cette procédure pour l’écran isolant, si fourni, de la section la plus à gauche du CCM à installer. Jeter les deux écrans isolants.
REMARQUE: S'assurer que des morceaux de rivets ne tombent pas dans le CCM. -
Installer le support de raccordement de gauche (Installation du déflecteur de raccordement) de 2388 mm (94 po) de longueur sur le profilé vertical avant droit du CCM existant. Utiliser les six vis à tête hexagonale de 10–32 fournies dans le kit. L’aile longue du profilé de raccordement se montera sur le côté du profilé vertical avec l’aile courte près de la face avant du profilé vertical. Si l’installation est correcte, le bas du support de raccordement de gauche sera au même niveau que le bas du profilé vertical.
-
Installer le support de raccordement de droite (Installation du déflecteur de raccordement) de 2286 mm (90 po) de longueur sur le support de raccordement de gauche installé au point 6 à l’aide de six vis à tête plate cruciforme de 10–32 fournies dans le kit. S’assurer que l’aile courte du support de raccordement de droite est devant l’aile du support de raccordement de gauche. Lorsque l’installation est correcte, le support de raccordement de gauche dépassera d’environ 25 mm (1 po) le support de raccordement de droite.
-
Positionner les structures qui doivent être raccordées ensemble. S'assurer que les faces avant sont alignées. Cela garantit l'alignement correct de tous les composants.
-
Raccorder les sections en suivant les instructions contenues dans les directives d’utilisation du Modèle 5 (8998IM9101) en cas d’assemblage à un CCM Modèle 5, ou les directives contenues à la Joints d’étanchéité de raccordement pour les armoires de type 1 à joint d’étanchéité, de type 1 résistantes aux gicleurs et de type 12 de ces directives d’utilisation en cas d’assemblage à un CCM Modèle 6. Utiliser les 12 vis à tête hexagonale de 1/4–20 fournies dans le kit pour raccorder les profilés d’angle du CCM existant aux profilés d’angle du nouveau CCM.
-
Remettre en place la plaque arrière (Remise en place des plaques arrière) de la section la plus à gauche du CCM à installer à l’aide des vis à tête hexagonale de 10–32 retirées au point 4. Installer le support arrière (Installation du déflecteur de raccordement) sous la plaque arrière en se servant des trous du côté droit du support arrière. S’assurer que l’encoche en haut du support arrière est installée en direction de la nouvelle section de CCM.
-
En se servant de la quincaillerie retirée au point 3, remettre en place la plaque arrière (Remise en place des plaques arrière) de la section la plus à droite du CCM existant.
-
Installer l’adaptateur de raccordement (Installation du déflecteur de raccordement) de la section la plus à gauche du CCM à installer à l’aide de cinq vis de 1/4–20 fournies dans le kit.
-
Ensuite, positionner le déflecteur d’extrémité, fourni dans le kit, sur l’aile de la plaque supérieure des deux sections (Installation du déflecteur de raccordement) et l'installer à l’aide des cinq vis de 1/4–20 retirées au point 2.
-
À l’aide de six vis à tête hexagonale de 10–32, fournies dans le kit, attacher le profilé vertical avant droit du CCM à installer au support de raccordement de droite installé au point 7 (Installation du déflecteur de raccordement).
-
Avant de mettre l’appareil sous tension, replacer tous les couvercles et écrans isolants.