80459-641-01, Rév. 09

Directives de commande

REMARQUE: Les CCM avec classification de confinement d'arc ne doivent être étendus ou ajoutés qu'à des unités/sections avec protection contre les défauts d’arc pour maintenir la classification de confinement d'arc. Les unités et sections avec classification de confinement d’arc sont munies d’étiquettes spéciales les identifiant comme « AR » (confinement d’arc), typiquement aux endroits indiqués à la figure Emplacements typiques de l’étiquette de confinement d’arc sur les sections ou unités. Le client doit fournir le numéro de commande d’usine du CCM avec classification de confinement d’arc précédent lors d’une commande à l’usine d’un autre appareil CCM avec classification de confinement d’arc.
REMARQUE: Les espaces préparés ou les espaces inutilisés des CCM résistants aux arcs doivent être remplis d’unités vides résistantes aux arcs. Des unités vides résistantes aux arcs peuvent être commandées pour être utilisées lors de la réorganisation des unités dans un CCM résistant aux arcs.

Emplacements typiques de l’étiquette de confinement d’arc sur les sections ou unités

Lors d'une commande de matériel CCM supplémentaire, inclure les renseignements suivants :

  • Type de matériel à fournir

  • Tension d'alimentation, fréquence, type de système

  • Type d'armoire

  • Fini de l'armoire

  • Tension et fréquence du circuit de contrôle

  • Composants de circuit de contrôle optionnels requis (transformateurs de contrôle, boutons-poussoirs, voyants lumineux, sélecteurs, etc.)

  • Caractéristiques spéciales

  • Numéro de commande de l’usine du CCM d’origine (le numéro est estampé sur la plaque signalétique de la structure, sur la porte de la goulotte guide-fils verticale; l’étiquette d’unité à l’intérieur de chaque unité de contrôle contient également le numéro de commande de l’usine)

Lors d'une commande de nouvelles sections verticales, fournir également les renseignements suivants :

  • Capacité des barres-bus horizontales et verticales, matériau et plaquage

  • Entretoisage des barres-bus (ou courant de défaut disponible)

  • Type et dimensions de l’armoire

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?