80459-641-01, Rév. 09

Liste de vérification avant la mise en service

Pour assurer le bon fonctionnement du CCM, accomplir les vérifications énumérées ci-dessous avant de mettre le CCM sous tension :

  1. Effectuer les procédures d’entretien, commençant à la Section 6—Entretien des CCM et continuant jusqu’à Essai d’isolation. Cet entretien initial est nécessaire pour détecter tout dommage de transport ou des raccordements desserrés ou défaits. Ne pas mettre le CCM sous tension tant que l'entretien initial n'est pas terminé.

    REMARQUE:

    Les procédures d’entretien suivantes ne sont pas nécessaires avant la première mise sous tension du CCM : Bloc de pinces d’alimentation, contacts des démarreurs et écrans isolants/isolateurs.

  2. Effectuer un essai d’isolation sur le CCM (Essai d’isolation).

  3. Si le CCM est muni d'une protection contre les défauts de m.à.l.t., régler la correctement et tester ce dispositif de protection avant de mettre sous tension.

    Liste de vérification avant la mise en service

  4. Retirer tous les blocs ou autres moyens temporaires de maintien des dispositifs électriques.

  5. Retirer tous les cavaliers des secondaires des transformateurs de courant. Ne pas utiliser un transformateur de courant dont le secondaire est ouvert.

  6. Manœuvrer manuellement tous les interrupteurs, disjoncteurs et autres mécanismes de fonctionnement afin de s’assurer qu’ils sont correctement alignés et qu’ils fonctionnent librement.

  7. Manœuvrer électriquement (mais non sous charge) tous les interrupteurs, disjoncteurs et autres mécanismes à fonctionnement électrique afin de s'assurer que ces dispositifs fonctionnent correctement. Une source auxiliaire d'alimentation de contrôle peut être nécessaire.

  8. Vérifier la temporisation correcte et le bon fonctionnement des contacts des temporisateurs.

  9. Vérifier que les unités thermiques du relais de surcharge appropriées sont installées en comparant les tableaux de sélection des unités thermiques du relais de surcharge au courant de pleine charge du moteur. Les relais de surcharge Motor Logic™, TeSys™ T et IEC (si fournis) n’exigent pas d’unités thermiques, mais sont réglés à l’usine au réglage le plus bas.

  10. S'assurer que toutes les connexions de charge et de contrôle à distance ont été faites et qu'ils sont conformes aux schémas de câblage fournis.

  11. Vérifier si toutes les connexions à la terre sont faites correctement.

  12. Installer les couvercles et fermer les portes; s’assurer que toutes les fixations sont bien serrées; vérifier si tous les interverrouillages des mécanismes fonctionnent.

Pour les applications avec classification de confinement d'arc :

  1. Vérifier si les cornières de levage ont été retirées de toutes les sections de l’alignement.

  2. Vérifier si le bon assemblage de plaque supérieure a été installé selon les directives fournies.

  3. Vérifier si les réglages du dispositif de protection contre les surintensités (OCPD) répondent aux exigences précisées dans ce document avant de mettre sous tension.

  4. Vérifier si les dégagements requis des obstructions au dessus et autour de l’appareil ont été respectés conformément aux exigences précisées dans ce document.

Pour les dispositifs ArcBlok principaux :

  1. Vérifier que tous les câbles d’alimentation entrants ont été correctement installés et sécurisés :

    1. Le liage des câbles est effectué conformément aux instructions commençant à la page Instructions de liage des câbles entrant – Compartiment de câbles d’isolation côté ligne.

    2. L’amortisseur et les deux ressorts sont installés sur le panneau arrière du compartiment de câbles et fonctionnent correctement.

    3. Les plaques de fermeture sont installées avec le conduit.

    4. L’espace entre les conducteurs et le conduit est étanchéisé avec du mastic spécial conduits.

  2. Vérifier que tous les couvercles ArcBlok et couvercles de compartiment de câbles ont été correctement et solidement remis en place.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?