80459-641-01, Rév. 09

Retrait—Type 2

Suivre ces directives pour retirer l’assemblage de volet automatique des barres-bus verticales () d’une tablette médiane existante du type 2 : Voir la Retrait du volet automatique des barres-bus verticales—Type 2.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Se reporter à NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 ou CSA Z462.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
  • Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.

  2. Retirer l'unité de la structure CCM. Suivre les procédures de la Section 4—Installation des CCM.

  3. Retirer la tige du volet automatique du clip situé sur la face avant de l'assemblage des barres-bus verticales.

  4. Insérer le volet manuel dans l'assemblage des barres-bus verticales.

  5. Retirer les vis de montage de 10-32 x 3/8 po du bord gauche intérieur de la tablette médiane.

  6. Faire coulisser l'assemblage du volet automatique vers le bas, le dégageant de la tablette médiane.

  7. Faire pivoter l'assemblage vers le bas pour le libérer du profilé d'angle avant de la structure.

  8. Retirer l'assemblage du volet automatique.

  9. Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Retrait du volet automatique des barres-bus verticales—Type 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?