80459-641-01, Rév. 09

Replacement des composants

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc électrique
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Se reporter à NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 ou CSA Z462.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Suivre les points ci-après pour replacer les composants du CCM.

  1. Installer l’unité retirée à la section Unités sous la tablette supérieure. Consulter le manuel d’installation et d’entretien des CCM Modèle 5 (nº 8998IM9101R5/92) ou Retrait de l’unité de contrôle de ces directives pour trouver les directives d’installation d’unités dans un CCM.

  2. Replacer le couvercle de la goulotte guide-fils horizontale supérieure.

  3. Replacer ou fermer tous les autres couvercles ou portes avant de mettre le CCM sous tension.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?