80459-641-01, Rév. 09

Entreposage des CCM

AVIS
RISQUE DE PÉNÉTRATION D’HUMIDITÉ ET DE CORROSION
N'entreposez jamais les CCM à l'extérieur. L'entreposage à l'extérieur est inadéquat, même avec la protection d'une bâche.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Si le CCM ne peut pas être mis en service à sa réception, l'entreposer dans un endroit propre, sec et ventilé, non exposé à des températures extrêmes. Les températures d'entreposage acceptables vont de 0 à 40°C (32 à 104°F). Les niveaux acceptables d'humidité sont de 0 à 95 %, sans condensation.

Si l'endroit d'entreposage est frais ou humide, fournir suffisamment de chauffage pour empêcher toute condensation à l'intérieur du CCM. Contacter votre représentant de ventes Schneider Electric pour toutes exigences spécifiques.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?