80459-641-01, Rév. 09

CCM trempés d’eau

Un CCM qui a été submergé ou exposé à de grandes quantités d’eau ne doit en aucun cas être nettoyé et réparé. Les pièces porteuses de courant, systèmes d'isolation et composants électriques peuvent être endommagés au-delà de toute réparation. Ne pas mettre le CCM sous tension. Contacter Schneider Electric Services au 1-888-778-2733 (É.-U.), au 55-5804-5000 (Mexique) ou au 1-800-565-6699 (Canada).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?