DOCA0270DE-01

Alarmeingang

Es gibt zwei Alarmeingänge, die für den avatar eingerichtet werden können: Alarmeingang 1 und Alarmeingang 2. Sie können für jeden dieser Alarmeingänge eine eindeutige Eingabeart einrichten. Die folgenden Eingaben sind verfügbar:

  • Temperatur

  • Druck

  • Durchfluss

  • Vibration

  • Näherung

  • Allgemein

Jeder Prognosealarmeingang hat die beiden folgenden Alarm-Ansprechwerte, die Sie einstellen können:

  • Alarm hoher Ansprechwert: Gibt den Ansprechwert zwischen dem niedrigen und dem Nennwert-Betriebsbereich an.

  • Alarm niedriger Ansprechwert: Gibt den Ansprechwert zwischen dem hohen und dem Nennwert-Betriebsbereich an.

Der Nennwert ist der Bereich zwischen den hohen und niedrigen Ansprechwerten. Wenn z. B. der hohe Ansprechwert auf 10 °C und der niedrige Ansprechwert auf 2 °C eingestellt ist, dann gilt alles über 10 °C als ein hoher Ansprechwert. Niedrige Ansprechwerte reichen von 0–2 °C. Der Nennwert-Bereich umfasst 2–10 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?