DOCA0270PTBR-01

Entrada de alarme

Duas entradas de alarme podem ser configuradas para o avatar : Entrada de alarme 1 e Entrada de alarme 2. Você pode configurar um tipo exclusivo de entrada para cada uma dessas entradas de alarme. As seguintes entradas estão disponíveis:

  • Temperatura

  • Pressão

  • Fluxo

  • Vibração

  • Proximidade

  • Genérico

Cada entrada de alarme preditivo tem os dois valores de limiar de alarme a seguir que podem ser configurados:

  • Valor de limiar alto do alarme: especifica o limiar entre as regiões de operação baixa e nominal

  • Valor de limiar baixo do alarme: especifica o limiar entre as regiões de operação alta e nominal

Nominal é a região entre os valores de limiar alto e baixo. Por exemplo, se o valor de limiar alto estiver definido em 10 °C e o valor de limiar baixo estiver definido em 2 °C, qualquer valor maior que 10 °C será considerado como um limiar alto. Os valores de limiar baixo vão de 0 a 2 °C. O intervalo nominal vai de 2 a 10 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?