DOCA0270FR-01

Avatars de transporteur

Il y a quatre avatars d’application de transporteur, qui comprennent les suivants :

  • Modules de démarreur standard ou SIL*

  • Un ou plusieurs modules d’E/S numérique pour les commutateurs PV et les entrées de contrôle local

  • Un ou plusieurs modules d’E/S analogique pour les entrées PV et le contrôle de la température du moteur, si activé

  • Logique de contrôle configurable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?