DOCA0270PTBR-01

Avatares de transportador

Há quatro avatars de aplicação de transportador, que incluem o seguinte:

  • Módulos de partida convencional ou SIL*

  • Um ou mais módulos de E/S digital para contatores de PV e entradas de controle locais

  • Um ou mais módulos de E/S analógica para entradas PV e monitoramento de temperatura do motor, se ativado

  • Lógica de controle configurável

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?