DOCA0270PTBR-01

Monitoramento de corrente

A função Monitoramento de corrente fornece informações médias e por fase relacionadas à corrente, no nível do avatar TeSys™. Ela também é capaz de detectar a corrente máxima registrada desde a última reinicialização, além da marcação de data e hora relacionada. A corrente média é disponibilizada no bloco funcional de controle para cada avatar, com informações adicionais no bloco funcional de diagnóstico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?