DOCA0270DE-01

Stromüberwachung

Die Stromüberwachungsfunktion bietet Strominformationen zum Durchschnitt und nach Phase auf der Ebene des TeSys™-Avatars. Es kann ebenfalls den maximalen Strom seit dem letzten Zurücksetzen zusammen mit einem zugehörigen Zeitstempel erkennen. Der Strommittelwert ist im Überwachungsfunktionsblock für die einzelnen Avatars verfügbar. Der Diagnosefunktionsblock bietet zudem zusätzliche Informationen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?