DOCA0270FR-01

Pour les catégories d’utilisation AC-2 ou AC-4

Sélection en fonction de la durabilité électrique requise, dans les catégories AC-2 ou AC-4 (Ue ≤ 440 V)

  • Commande de moteurs asynchrones triphasés à cage d’écureuil (AC-4) ou de moteurs à bagues collectrices (AC-2) avec freinage lorsque le moteur est arrêté.

  • Le courant coupé (Ic) en AC-2 est égal à 2,5 × Ie.

  • Le courant coupé (Ic) en AC-4 est égal à 6 × Ie (Ie = courant nominal de fonctionnement du moteur).

Exemple :

  • Moteur asynchrone avec

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) ; Ue = 400 V ; Ie = 11 A ; Ic = 6 × Ie = 66 A, ou

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) ; Ue = 415 V ; Ie = 11 A ; Ic = 6 × Ie = 66 A

  • 200 000 cycles de fonctionnement nécessaires

  • Les courbes de sélection ci-dessus indiquent la puissance de démarrage nécessaire : TPRS•025

Sélection en fonction de la durabilité électrique requise, dans la catégorie AC-4 (440 V < Ue ≤ 690 V)

  • Commande de moteurs asynchrones triphasés à cage d’écureuil avec freinage lorsque le moteur est arrêté.

  • Le courant coupé (Ic) en AC-2 est égal à 2,5 × Ie.

  • Le courant coupé (Ic) en AC-4 est égal à 6 × Ie (Ie = courant nominal de fonctionnement du moteur).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?