DOCA0270PTBR-01

Para as categorias de utilização AC-2 ou AC-4

Seleção de acordo com a vida elétrica exigida, nas categorias AC-2 ou AC-4 (Ue ≤ 440 V)

  • Controle de motores trifásicos assíncronos tipo gaiola (AC-4) ou motores de anel coletor (AC-2) com interrupção enquanto o motor está bloqueado.

  • A corrente interrompida (lc) em AC-2 é igual a 2,5 × Ie.

  • A corrente interrompida (lc) em AC-4 é igual a 6 × Ie (Ie = corrente operacional nominal do motor).

Exemplo:

  • motor assíncrono com

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 400 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A ou

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 415 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A

  • 200.000 ciclos de operação exigidos

  • As curvas de seleção acima mostram a classificação de partida necessária: TPRS•025

Seleção de acordo com a vida elétrica exigida, uso na categoria AC-4 (440 V < Ue ≤ 690 V)

  • Controle de motores trifásicos assíncronos tipo gaiola com interrupção enquanto o motor está bloqueado.

  • A corrente interrompida (lc) em AC-2 é igual a 2,5 × Ie.

  • A corrente interrompida (lc) em AC-4 é igual a 6 × Ie (Ie = corrente operacional nominal do motor).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?