DOCA0270DE-01

Blockade

Die Blockadefunktion erkennt, wenn ein Motor im Laufstatus blockiert ist. Der Motor stoppt entweder oder ist plötzlich überlastet und zieht übermäßig Strom.

Wenn aktiviert, führt diese Schutzfunktion Folgendes aus, wenn sich der Motor im Laufstatus befindet:

  • Signalisierung eines Blockadealarms, wenn der maximale Phasenstrom (Imax) die angegebene Blockade-Alarmstufe überschreitet.

  • Löst eine Blockade-Auslösung aus, wenn der maximale Phasenstrom (Imax) die angegebene Blockade-Auslösestufe für längere Zeit als die angegebene Blockade-Auslöseverzögerung überschreitet.

Blockade-Auslösung und -Alarm

I1

Strom Phase 1

I2

Strom Phase 2

I3

Strom Phase 3

T

Blockade-Auslöseverzögerung

A

Imax

B

Laufstatus

C

Imax ≥ Blockade-Alarmstufe

D

Imax ≥ Blockade-Auslösestufe

E

Blockaden-Alarm

F

Blockade – Auslösung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?