DOCA0270FR-01

Blocage

La fonction Blocage détecte lorsqu’un moteur est bloqué dans l’état Marche. Le moteur s’arrête ou est soudainement surchargé et consomme alors un courant excessif.

Lorsqu’elle est activée, cette fonction de protection effectue les opérations suivantes lorsque le moteur est à l’état Marche :

  • Lancement d’une alarme de bocage lorsque le courant de phase maximal (Imax) dépasse le niveau d’alarme de blocage spécifié.

  • Lancement d’un déclenchement blocage lorsque le courant de phase maximal (Imax) dépasse le niveau de déclenchement blocage spécifié pendant une durée plus longue que le délai déclenchement blocage défini.

Alarme et déclenchement blocage

E1

Courant phase 1

E2

Courant phase 2

E3

Courant phase 3

Test

Délai déclenchement blocage

A

Imax

B

État Marche

C

Imax ≥ Niveau d’alarme de blocage

D

Imax ≥ Niveau de déclenchement blocage

E

Alarme de blocage

F

Déclenchement de blocage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?