DOCA0270FR-01

Événements de panne de courant

TeSys island enregistre les événements de coupure de courant suivants :

  • TeSys island enregistre les événements de panne de courant, avec une définition détaillée de la description de l’événement dans les spécifications du coupleur de bus.

  • Tension d’alimentation insuffisante – Lorsque cet événement se produit, aucun module de l’îlot TeSys island ne sera alimenté sauf le module coupleur de bus. Cet événement se produit lorsque la tension d’alimentation est inférieure à 20,7 V.

  • Alimentation insuffisante sur la commande de fermeture des démarreurs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?