DOCA0270PTBR-01

Eventos de interrupção de energia

O TeSys island registra os seguintes eventos de interrupção de energia:

  • O TeSys island registra eventos de interrupção de energia, com uma definição detalhada da descrição do evento nas especificações da interface de rede.

  • Tensão de alimentação insuficiente: quando esse evento acontecer, nenhum dos módulos na TeSys island terá fonte de alimentação, exceto o módulo da interface de rede. Este evento acontecerá quando a tensão de alimentação for inferior a 20,7 V.

  • Alimentação insuficiente no comando de fechamento das partidas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?