DOCA0270DE-01

Alarme – korrektive Maßnahmen

Alarme informieren Sie über potenzielle Probleme mit der Insel. Sie wirken sich nicht auf den Avatar oder auf den Zustand der Insel aus. Im Folgenden sind potenzielle interne Ereignisse und Schutzalarme aufgeführt, die während des Betriebs auftreten können.

HINWEIS: Verwenden Sie das Ereignisprotokoll, um die Ursache der Systemalarme festzustellen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?