Alarmes – Ações corretivas
Os alarmes informam sobre possíveis problemas com a ilha. Eles não afetam o avatar nem o estado da ilha. A seguir são apresentados eventos internos e alarmes de proteção que podem ser encontrados durante a operação.
Os alarmes informam sobre possíveis problemas com a ilha. Eles não afetam o avatar nem o estado da ilha. A seguir são apresentados eventos internos e alarmes de proteção que podem ser encontrados durante a operação.
Mostrar o código QR para esta página
Isto foi útil?
As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais, características técnicas e/ou recomendações relacionadas a produtos e soluções.
Este documento não se destina a substituir um estudo detalhado ou um plano esquemático ou de desenvolvimento operacional e específico do local. Não deve ser usado para determinar a adequação ou a confiabilidade dos produtos e soluções para aplicações específicas do usuário. É dever de todo usuário realizar ou fazer com que qualquer especialista profissional de sua escolha (integrador, especificador ou similar) realize a análise de risco, avaliação e teste adequados e abrangentes dos produtos e soluções com relação à aplicação específica relevante ou uso desses produtos e soluções.
A marca Schneider Electric e quaisquer marcas comerciais da Schneider Electric SE e suas subsidiárias mencionadas neste documento são de propriedade da Schneider Electric SE e de suas subsidiárias. Todas as outras marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Este guia e seu conteúdo são protegidos pelas leis de direitos autorais aplicáveis e fornecidos somente para fins informativos. Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, fotográfico, gravação ou outro), para qualquer finalidade, sem a permissão prévia por escrito da Schneider Electric.
A Schneider Electric não concede nenhum direito ou licença para uso comercial do documento ou de seu conteúdo, exceto para uma licença não exclusiva e pessoal para consultá-lo "no estado em que se encontra".
A Schneider Electric reserva o direito de fazer alterações ou atualizações em relação a ou no conteúdo deste documento ou no seu formato, a qualquer momento, sem aviso prévio.
Na medida permitida pela lei aplicável, a Schneider Electric e suas subsidiárias não assumem nenhuma responsabilidade ou obrigação por quaisquer erros ou omissões no conteúdo informativo deste documento ou consequências decorrentes do uso das informações aqui contidas.
Schneider Electric, Everlink, SoMove e TeSys são marcas
comerciais e de propriedade da Schneider Electric SE, suas subsidiárias
e empresas afiliadas. Todas as outras marcas comerciais são de
propriedade dos respectivos donos.
Como parte
de um grupo de empresas responsáveis e inclusivas, estamos atualizando
nossas comunicações que contêm terminologia não
inclusiva. No entanto, até concluirmos este processo, o nosso
conteúdo poderá ainda conter termos padronizados do setor,
que poderão ser considerados inadequados pelos nossos clientes.
© 2023 Schneider Electric