80459-641-01, Rév. 09

Exigences du dispositif de protection contre les surintensités (OCPD) en amont, pour le CCM avec protection contre les défauts d’arc de 100 millisecondes

L'OCPD externe au CCM et en amont de celui-ci doit répondre aux critères suivants :

  1. Le courant nominal du OCPD en amont doit être inférieur ou égal à la valeur nominale du dispositif principal et de la barre-bus principale du CCM.

  2. La tension nominale de l'OCPD en amont doit être supérieure ou égale à la tension nominale du CCM. La tension maximale est de 600 V.

  3. La valeur nominale d'interruption de l'OCPD en amont doit être supérieure ou égale au courant de court-circuit disponible. La valeur maximale de courant de court-circuit disponible est de 65 000 A.

  4. Le réglage de déclenchement instantané (si disponible) de l'OCPD en amont ne doit PAS être désactivé et doit être réglé pour un déclenchement à 35 000 A ou moins.

  5. Le réglage de déclenchement de retard à temps court (si disponible) de l'OCPD en amont DOIT être réglé à la position d'arrêt (OFF) ; aucun retard intentionnel n'est autorisé.

  6. Disjoncteurs approuvés qui peuvent être utilisés comme l'OCPD en amont :

    • Disjoncteurs PowerPact™ à châssis B de 15-125 A fabriqués par Schneider Electric

    • Disjoncteurs PowerPact à châssis H de 15-150 A fabriqués par Schneider Electric

    • Disjoncteurs PowerPact à châssis J de 175-250 A fabriqués par Schneider Electric

    • Disjoncteurs PowerPact à châssis L de 300-600 A munis de déclencheurs MicroLogic™ fabriqués par Schneider Electric

    • Disjoncteurs PowerPact à châssis PJ ou PL de 700-1200 A munis de déclencheurs MicroLogic, fabriqués par Schneider Electric

    • Disjoncteurs PowerPact à châssis R de 1200–2500 A munis de déclencheurs MicroLogic, fabriqués par Schneider Electric

    • Disjoncteurs Masterpact™ NT et MTZ1 de 800-1200 A munis de déclencheurs MicroLogic, fabriqués par Schneider Electric

    • Disjoncteurs Masterpact NW et MTZ2 de 1600-2500 A munis de déclencheurs MicroLogic, fabriqués par Schneider Electric

  7. Fusibles approuvés qui peuvent être utilisés comme l'OCPD en amont :

    • 15–600 A, inscrit UL, classe RK1 de n'importe quel fabricant

    • 15–600 A, inscrit UL, classe RK5 de n'importe quel fabricant

    • 15–600 A, inscrit UL, classe J de n'importe quel fabricant

    • 700–2500 A, inscrit UL, classe L de n'importe quel fabricant

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?