80459-641-01, Rév. 09

Alignement des CCM

Une surface lisse et de niveau doit être prévue pour l’installation. Une fondation inégale peut entraîner un mauvais alignement des blocs de transport, unités et portes. La surface sous un CCM doit être en matériau non combustible, à moins d'avoir installé des plaques de fond sur chaque section verticale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?